This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:TD±绝对最大额定值

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/766964/dp83848k-td-absolute-maximum-rating

器件型号:DP83848K

大家好、我来问一下。

问题1:
如果未为 DP83848K 供电、
当从另一个 PHY 到 DP83848K 的 TD±端子施加10BASE (或100BASE)信号时、
DP83848K 是否会承受应力?
(*当 DP83848K 的电源关闭时、即使向 TD±施加信号也没有问题吗?)

问题2:
TD±和 RD±端子的绝对最大额定值是多少?

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    问题1:是的、没有问题。
    Q2:它应在 IEEE 发送器规格限制范围内。


    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Geet-San

    感谢您的回答。

    问题3. 您是否认为通过变压器连接时没有问题?
      * 3.3V 的偏置也关闭

    问题4. 即使是使用电容器进行交流耦合、也没有问题吗?
      * 3.3V 的偏置也关闭

    此致
    自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cafain-San:
    问题3,问题4:您的问题是 DP83848K 是否有压力?

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Geet-San

    是的

    从而影响器件性能
    我担心不给予捐助。
    此致
    自助餐厅
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cafain-San:

    当器件关闭且线路上的输入摆幅在 IEEE 规范范围内时、不应影响器件的性能。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Geet-San
    我对这一问题有一个很好的回答。
    非常感谢。
    此致、
    自助餐厅