This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:Tusb320应用问题? 当 Tusb320的 CC1 CC2识别到 OTG 功能或耳机时、如何控制外部? 电路图有问题吗?

Guru**** 2896180 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/766817/tusb320-tusb320-application-question-how-to-control-the-outside-when-the-following-circuit-is-recognized-by-cc1-cc2-of-tusb320-to-otg-function-or-earphone-is-there-any-problem-with-the-circuit-diagram

器件型号:TUSB320

Tusb320 应用 问题?                 当 Tusb320的 CC1 CC2识别到  OTG 功能 或 耳机时、如何控制外部?         电路图有问题吗?  

Tusb320应用问题?
当 Tusb320的 CC1 CC2识别到 OTG 功能或耳机时、如何控制外部? 电路图有问题吗?
Tusb320如何通过 CC1 CC2识别 OTG 功能以及如何控制 OTG 功能?
当通过 CC1 CC2识别耳机(音频输出)功能时、Tusb320如何控制外部扬声器的声音?
如何控制 Tusb320的 I2C 接口
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    分配给合适的人员
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tusb320如何通过 CC1 CC2识别 OTG 功能以及如何控制 OTG 功能? (ID 引脚或寄存器)
    当通过 CC1 CC2识别耳机(音频输出)功能时、Tusb320如何控制外部扬声器的声音? (320不控制声音、但读取音频附件状态寄存器。)
    如何控制 Tusb320的 I2C 接口(对于此应用、320是从器件)