This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811S-Q1:MSP430F5529或 MSP432E411Y 能否用作汽车以太网控制器?

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811SEVM, DP83TC811S-Q1, MSP430F5529, MSP432E411Y, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/766368/dp83tc811s-q1-can-msp430f5529-or-msp432e411y-work-as-automotive-ethernet-controller

器件型号:DP83TC811S-Q1
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529MSP432E411YMSP432E401Y

大家好、

我正在做一个小项目来了解和实现通过汽车以太网 PHY DP83TC811S-Q1进行的通信。 现在、我有2个 DP83TC811SEVM 和2个 MSP430F5529 Launchpad。 我想在它们之间建立一条链路并实现一些简单的功能、例如主器件向从器件发送数据、以点亮从器件侧 Launchpad 上的 LED。 关于这些问题、我有以下问题:

我知道、我们可以使用 USB 2 MDIO 和 MSP430F5529访问该以太网 PHY 的寄存器、但仅用于配置。 理论上、PHY 只能从具有 xMII 接口的 MCU 接收数据。 在 MSP430F5529的数据表中、我没有找到任何有关此电路板是否具有 xMII 接口的信息。 那么、MSP430F5529是否可以用作汽车以太网控制器?

2.我发现 MSP432E401Y / MSP432E411Y 具有 MII 和 RMII 可用的 MAC。 但它仅兼容10BASE-T/100BASE-TX IEEE 802.3。 该板能否用作此汽车以太网 PHY 控制器?

3.如果这两个 MCU 都无法连接、是否有任何 TI MCU 可以传输到此以太网 PHY 或从该 PHY 接收数据以链接通信?

谢谢!

此致、

周阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    周阳、您好!

    MSP430F5529只能用于读取和写入寄存器。 它们没有以太网 MAC 功能、因此不能用于通过 MII/RMII 接口发送数据。
    MSP432E411Y 可提供对 MII/RMII 引脚的访问、您可通过这些引脚连接以太网 PHY。 通过 MII/RMII/RGMII/SGMII 支持以太网 MAC 的任何控制器都可以与 DP83TC811S-Q1搭配使用。 有关如何对 MSP432E411Y 进行编程以发送所需数据的详细信息、最好由 MSP430组共享。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aniruddha 您好、

    非常感谢。 我只想再次确认、MSP432E411Y 的 MII 和 RMII 以太网 MAC 符合10BASE-T/100BASE-TX IEEE 802.3标准、但 DP83TC811S-Q1符合100BASE-T1 IEEE 802.3bw 标准。 这2个规格是不同的。 那么、该 MSP 是否可以用作 DP83TC811S PHY 的以太网控制器? 或者、当我在它们之间建立联系时、我应该注意什么?

    此致、

    周阳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aniruddha 您好、

    顺便说一句、您在前面说过、"有关如何对 MSP432E411Y 进行编程以发送所需数据的详细信息、最好由 MSP430组共享。 "

    它们应该由 MSP430组或 MSP432组共享吗?

    此致、

    周阳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    周阳、您好!

    MII 和 RMII 标准用于将以太网 PHY 与 MAC (处理器、控制器、ASIC 等)相连。 MII/RMII 与电缆侧使用的以太网标准类型无关。 因此、如果使用 MII/RMII 接口、100Base-TX 以太网 PHY 和100Base-T1以太网 PHY 将具有与 MAC 相同的连接。 然后、以太网 PHY 负责将 MII/RMII 中的数据转换为相应的媒体标准(100Base-TX 或100Base-T1)。 当您将以太网 MAC 连接到以太网 PHY 时、请确保在 MAC 和 PHY 上启用相同的 MAC 接口标准。

    您可以联系 MSP432E411Y 组、了解有关如何将其用于 MII/RMII 应用的更多信息。

    此致
    Aniruddha