This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:当 DP83867配置为100M 模式时、MDI 接口之间使用哪2对。

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/766208/dp83867is-which-2-pairs-are-used-among-mdi-interface-when-dp83867-is-configured-to-100m-mode

器件型号:DP83867IS

大家好、

我的客户正在评估 DP83867IS、但他们希望将其配置为100Mbps 模式。 我注意到、在我们的数据表的第92页中、默认连接是所有4对 MDI 线都连接到 RJ45。 我的问题是、如果我们将其配置为100Mbps 模式而不是1000Mbps 模式、则使用哪2对以及哪2对未使用? 使用或未使用的2对是固定的还是可以通过软件配置? 我们是否可以将未使用的对保持断开状态? 谢谢。

此致、

韦恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    默认情况下、IC 的引脚1-2和引脚4-5用于10/100Mbps 通信。 当镜片模式被激活时、IC 引脚7-8和10-11被使用。 当需要10/100Mbps 运行时、只使用两个对是可以的、同时保持其他两个对打开。 但是、必须注意 PHY 不会广播1000Mbps 的速度。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aniruddha、

    感谢您的回复。 客户对 DP83867还有一些疑问。

    MAC 集成在4G 模块中。 MAC 的以太网接口有4条数据线 SGMII_TX_N、 SGMII_TX_P、 SGMII_RX_N、 SGMII_RX_P、但没有 DP838II 的 SGMII_COP 和 SGMII_CON 接口。 我们是否可以将 SGMII_COP 和 SGMII_CON 保持断开?

    2.如果客户不需要 JTAG 接口、我们可以不使用 JTAG 引脚吗?

    客户想要将 DP83867配置为 SGMII 模式。 我查看数据表、似乎我们只需要使用自举电阻器将 LED_0设置为 mode2。 请帮您确认这一点吗? 谢谢

    此致、

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    SGMII 可在6线制和4线制接口下运行。 MAC 看起来具有4线接口、因此可以将 SGMII_COP 和 SGMII_CON 保持未连接状态。

    未使用时、可以将 JTAG 引脚保持断开状态。 您还可以使用一个上拉电阻器(4.7k Ω)将 JTAG TDI、TMS 和 TDO 上拉为高电平、以便将引脚连接到一个确定性电压。

    3、可以、通过 LED_0将 PHY 搭接至 SGMII 模式应该就足够了。

    由于此主题标记为"已解决"、如果客户有后续问题、我建议打开新主题。 这使我们能够更好地跟踪未决问题。

    此致
    Aniruddha