This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TPS65988引导和器件配置问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/776806/tps65988-tps65988-boot-and-device-configuration-questions

器件型号:TPS65988

尊敬的:

在 TPS65988的数据表中、第8.4节描述了引导配置、表7提供了许多组合。 有一些描述、但了解这些描述并不是很清楚。

以下是一些需要询问的问题:

对于电池电量耗尽模式、BP_ECWAIT_External 和 BP_NoWait 有何区别? 在实际应用中、对于不同的配置、应考虑哪些因素?

2.初始等待配置和安全配置之间有何区别?

BP 代表?的含义是什么

4、实际应用中最常用的组合是哪一种?

5.是否需要在固件中为引导过程设置任何内容?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    感谢您在 E2E 上发表您的问题。 表8和表9显示了不同的无电电池设置以及不同的默认器件配置。 请通读这些说明、看看它们是否能够回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    实际上、我已经阅读了数据表、但仍然无法清楚地理解描述、我提出的问题需要您的帮助来解释更多内容。

    请帮您解释一下。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    1.对于电池电量耗尽模式、BP_ECWAIT_External 和 BP_NoWait 有何区别? 在实际应用中、对于不同的配置、应考虑哪些因素?

    区别在于、一旦 VBUS 上有电源、BP_NoWait 将尝试启动并从外部 EX 或 SPI 闪存加载配置。 BP_ECWait_Internal/External 仅关闭其中一个相应的电源路径、并等待直到它从外部 EC 接收到补丁配置。

    2.初始等待配置和安全配置之间有何区别?

    无限等待将在引导状态下等待、直至配置信息发送到器件。 如果检测到传统设备、则永远不会超时或禁用。 安全配置将禁用

    BP 代表?的含义是什么

    电池供电

    4、实际应用中最常用的组合是哪一种?

    取决于您的系统需要什么、但典型的无电电池配置包括 BP_NoWait、BP_ECWait_External、BP_ECWait_Internal (如果您使用 EC 加载补丁配置)以及 BP_NoWait、BP_WaitFor3V3_External、BP_WaitFor3V3_Internal (如果您使用 SPI 闪存)

    5.是否需要在固件中为引导过程设置任何内容?

    对于这些基本配置、只需按照 TPS65988数据表表表表7中列出的电阻分压器表进行操作。 要从外部 SPI 闪存引导、只需按照 TPS65988EVM 中所示的硬件配置进行操作。 要使用 EC 通过 I2C 对器件进行编程、您需要遵循此应用手册

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的解释、Adam。