This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:OUT0+/-输出阻抗选项

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297, LMH1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/777616/lmh1297-out0---output-impedance-option

器件型号:LMH1297
主题中讨论的其他器件: LMH1228

你(们)好

您是否会建议 LMH1297是否具有75欧姆端接选项的 out0+/-输出?

谢谢

此致、

Shidara  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara-San、

    OUT0+/-阻抗为100欧姆差分阻抗。 如您所知、SDI_OUT 或环路直通输出是75 Ω 电缆驱动器。 请告诉我应用程序、或者为什么您需要 OUT0作为75欧姆驱动器-位于 SDI_OUT 的顶部。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Nasser-San

    尽管日程安排很忙、但非常感谢您。

    明白。

    应用是专业 的广播摄像机、但细节未披露。

    谢谢

    此致、

    Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shidara-San、
    此应用可能需要 SDI 输入、然后需要4或2个正 SDI 输出。 为此、我们建议使用一个 LMH1297和另一个 LMH1228器件。
    此致、Nasser