This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN751177:DPPM/FIT/MTBF 估算器和放大器;温度变化时基故障

Guru**** 2864610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/771393/sn751177-dppm-fit-mtbf-estimator-temperature-change-fit

器件型号:SN751177

您好!

 

请在下方查看?

 

在"温度变化 FIT "中、

问题1. 什么是应用温度?

问题2. 什么是鉴定温度?

问题3. 我们如何在激活能量下使用 FIT、0.3eV、0.7eV 和1.0eV? 请举几个例子。

 

在 DPPM/FIT/MTBF 估算器中、

问题4. MTBF / FIT 显示 MTBF = 1.44*10^9、FIT = 0.7。 这些值是否在55°C 温度下?

 

如果此主题中没有温度变化 FIT 问题、请告诉我应该在哪里提出这些问题。

 

 

此致、

隐藏

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、您好!

    应用温度是终端应用中使用的环境工作温度。  鉴定温度是执行应力测试时的温度。  这可在 DPPM/FIT/MTBF 估算器表中找到(请参阅以下125 C 值):

    活化能可能会因所使用的工艺技术和针对 FIT/DPPM 估算的缺陷类型而异。  (例如、一种给定的工艺技术氧化物缺陷的活化能可能为0.3-0.5eV、而接触/过孔的电迁移可能具有0.9eV 的活化能。)

    正确的是、DPPM/FIT/MTBF 估算器表中提供的数据假设环境温度为55°C

    如需进一步参考  ,您可能会发现有关计算时基故障的应用手册有用:。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Max Robertson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的回答。 您是否可以另外查看下面的问题?

    在所附的应用手册(SPRABY3)中、我想知道 DPPM 和 MTBF (FIT)之间的关系。

    公式 (1)和(2)在 应用手册(SPRABY3)中、DPPM 与 FIT 值有何关系? 在此 公式中、"f =故障次数"表示 DPPM?

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

     

    此外、在温度变化时基故障中、如果将以下参数放入每个项目、则计算时基故障、我的理解是否正确?

    0.7eV 时的 MTTF 结果为1.43e+9、而 DPPM/FIT/MTBF 估算器的结果为1.44e+9。 与仿真精度有何差异?

     

    ・  ℃温度=+55 ̊ C

    ・℃μ F 鉴定温度=+125 μ F

    ・DPPM = 56

     

    此致、

    隐藏

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hide-San、您好!

    您可以在此页面上找到 FIT 和 DPPM 的定义以及它们之间的关系:

    www.ti.com/.../reliability-terminology.html

    (它比我能更好地解释它、尽管如果您对此有任何疑问、请告诉我。)

    您对"温度变化 FIT "网站的使用是正确的。 您在其中看到的结果与 DPPM/FIT/MTBF 估算器表之间的差异应该是四舍五入差异造成的。 在这两种情况下、MTBF 均应计算为1E9 / FIT。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大值、

    很抱歉我的回答很晚。
    让我问您以下问题。

    我们想知道85°C 应用温度下的 SN751177N DPPM。 哪种工具为我们提供了该价值?
    2.在 DPPM 样本大小计算器中、CONF level (%)选项有60%和90%。 90%的目标是什么? 航天器件?
    对于SN751177N MTBF、样本大小为37070。 失败为1。 将这些数字放入 DPPM 样本大小计算器后、预测的 DPPM 为54.55。 这是 ELFR-DPPM 吗? 在 MTBF 估算器中、它显示 ELFR-DPPM=56。
    对于SN751177N DPPM/FIT/MTBF 估算器,ELFR 支持数据(36407)和 MTBF/FIT 支持数据(37070)的样本大小差异是什么?


    此致、
    隐藏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hide-san、

    我将尝试在下面回答您的每一个问题。

    1)    应使用温度变化 FIT 计算器: http://www.ti.com/support-quality/reliability/temperature-change-FIT.html

    125 C 测试温度和使用温度55 C 下、参考 SN751177N 的 DPPM/FIT/MTBF 估算器中的数据:

    输入应用温度值85 C、鉴定温度值125 C、DPPM 值56。 这将在不同的激活能量下输出以下 FIT 率:

    DPPM (每百万缺陷器件数)将取决于 FIT 以及运行小时数(t)。 使用上述 FIT 值计算以下公式中每个应用工作小时的 DPPM:

    DPPM = FIT * t / 1000

    2)    用于可信度的典型值为60%。 提供了90%作为计算较高统计意义的参考。

    3)    否、ELFR-DPPM (早期故障率)使用样本大小36407和1 FAIL 来计算 DPPM = 56

    4)    ELFR 样本大小专门用于计算 ELFR-DPPM。  这是一个不同的可靠性测试条件,专门用于计算“早期故障”。  MTBF/FIT 计算的可靠性数据使用不同的样本大小,因为使用不同的可靠性测试数据来计算“正常寿命”可靠性。  有关术语的更多信息、请访问 :http://www.ti.com/support-quality/reliability/reliability-terminology.html  

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的反馈。 我将确认您的反馈。

    此致、

    隐藏