This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:SN75DP159

Guru**** 2930950 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/763356/sn75dp159-sn75dp159

器件型号:SN75DP159

你好

我正在使用我的设计 SN75DP159 (X2)作为 HDMI 和 DVI 的重定时器。

SCL/SDA_SRC 的 I2C 地址是什么?

2、SCL/SDA_SRC 的电压电平是多少?

 SCL/SDA_CTL 的电压电平是多少?

ROI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ROI

    1、SCL/SDA_SOURCE 是源端 DDC、它传递来自 SCL/SDA_SINK 的 DDC 流量、没有 I2C 地址
    请参阅第6.3节、AUX 和 I2C 引脚电压、SCL/SDA_SOURCE 的最大电压为3.6V。
    请参阅第7.5.3节

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需确保、DVI/HDMI 连接器与 SN75DP159之间的 SCL/SDA 接收器与 SN75DP159之间的 SCL_SRC 应该与 SN75DP159与 MCU/FPGA 之间的连接(具有3.3V 的上拉电阻器)、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ROI

    有关 SCL/SDA_SNK 和 SCL/SDA_SRC 连接、请参阅 SN75DP159数据表中的图31和注1。

    谢谢
    David