This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811SEVM:DP83TC811SEVM#39;s 应用和通信问题

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811SEVM, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/763548/dp83tc811sevm-dp83tc811sevm-s-application-and-communication-issue

器件型号:DP83TC811SEVM
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529、 DP83TC811

大家好、

我正在做一个小项目来了解通过汽车以太网 PHY DP83TC811S 进行的通信、并 使用 DP83TC811SEVM 评估 DP83TC811S。 关于这些问题、我有以下问题:

1.我 阅读 DP83TC811SEVM 的用户指南、为了连接2个 EVM、我需要一个 TE Connectivity 产品的 MatENET 电缆组件。 第一个问题是、我需要购买此电缆组件、或者是否可以从 TI 获取电缆。

2、现在我有2个 EVM、2个 MSP430F5529 Launchpad 和 USB 2 MDIO。 我已经阅读了这些 硬件和软件的文档。 使用 USB 2 MDIO、可以读取和写入 EVM 寄存器。 那么、是否可以使用它们 来实现一些简单的功能、例如使用 USB 2 MDIO 来访问 EVM 的寄存器、一组 EVM 和 MSP430作为主器件、 另一个设置为从设备、主设备通过该以太网 PHY 向从设备发送按摩、 以点亮 LED。  

3.如果这些硬件和软件无法完成上述测试, 我需要使用哪些硬件和软件来实现 LED 照明等功能。

4、 除 DP83TC811S 的用户指南和数据表外、是否有任何有关 DP83TC811SEVM 的培训材料。

此致、

刘周阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    周阳、您好!

    -电缆可直接从 TE 购买。

    -您尝试点亮 LED 的操作并不十分清楚、但您可以使用寄存器写入配置 DP83TC811、以便在设置时将 PRBS 发送给链接伙伴。

    -没有其他培训材料。

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hung、

    谢谢。 关于第二个问题、我想使用 USB 2 MDIO 来访问 EVM 的寄存器、然后通过写入来配置 EVM 以实现一些简单的功能、例如按下 MSP430 Launchpad 上的按钮、 然后、它可以通过此以太网 PHY 将按摩传输到另一个 MSP430 Launchpad 以点亮 LED。 是否可以仅通过配置来实现此类功能?

    此致、

    刘周阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    周阳、您好!

    MSP430 LauchPad 用于访问器件的寄存器。 您可以使用寄存器配置 DP83TC811来执行某些操作、例如强制 LED 亮起或闪烁。 但是、PHY 器件只将以太网数据包传递到 MAC 侧、不会对接收以太网数据包做出反应。

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hung、

    我之前的想法是 MSP430 >以太网 PHY EVM (主器件)-->以太网 PHY EVM (从器件)>其他 MSP430 (MSP430可能会将另一个板连接到 LED)。 如上所述、当我按下 MSP430 (主器件侧)上的按钮时、它会通过以太网 PHY 将数据包传递到 MSP430 (从器件侧)、以点亮 MSP430或连接到 MSP430的电路板上的 LED。 但是、正如您所说的、使用这些 MSP430 Launchpad 和 PHY 无法实现我想要的功能。

    如果我想实现这样的功能,根据我的理解,我是否应该将 MSP430 Launchpad 更改为另一个具有 MAC 的电路板? 因为我知道 MSP430F5529没有 MAC。 如果是、我应该更改哪个电路板?

    我目前的想法是、将 Launchpad 更改为具有 MAC 的另一个电路板、连接如上所示的硬件、然后将代码刻录到电路板中以实现此类功能。

    我的想法是正确的吗? 如果没有、我如何实现这样的功能。 请给我一些提示。 非常感谢!

    此致、

    周阳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hung、

    顺便说一下、关于我联系 TE Connectivity 的第一个问题、他们只能为我提供 MatENET 连接器、但没有电缆。 那么、哪条电缆与 MatENET 连接器兼容、我在哪里可以购买这条电缆? 再次感谢你。

    此致、

    周阳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    周阳、您好!

    我假设您使用的是 SGMII MAC 接口。 您可以在市场上购买 SGMII MAC 平台、例如 FPGA 板。

    如果您的目标是处理以太网数据包以在系统上执行某些操作、则需要了解连接的 MAC 和上层。

    如果您的目标只是将一些数据包从一个 EVM 传递到另一个 EVM、则可以使用 DP83TC811S 器件的内置 PRBS 发生器和校验器来实现。

    此致、

    Hung Nguyen