Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD75, SN65HVD72
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65HVD75 主题中讨论的其他器件: SN65HVD72
大家好、
基于本月的 SN65HVD75 PCN、我们有几个客户提出的问题。
请您向我们提供有关以下各项的信息和意见吗?
1)。 为什么绝对最大额定值(AMR)在此时间下降到3.6V? 背景是什么? SN65HVD72/75/78于2012年发布。
2)。 器件是否有任何设计更改?
3)。 RS-485器件中是否有计划(或已经)具有类似 PCN 的其他器件?
4)。 从器件可靠性的角度来看、TI 的看法是什么?
如果"绝对最大额定值(MAX)"="建议运行条件(MAX)"、我认为可靠性方面没有足够的裕度。 客户选择有余量的器件。
VCC= 3.3V+/-5%电源可被使用、然而、如果这个3.3V 被用作与其它器件共用的3.3V 总线、瞬态响应(过冲/下冲)也许无法被处理。
此致、
Kawai