This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RS-422至 CANbus 收发器

Guru**** 2930950 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1500, TM4C1230D5PM, TMS320F28030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/768033/rs-422-to-canbus-transceiver

主题中讨论的其他器件:THVD1500TM4C1230D5PMTMS320F28030

你(们)好。

我们正在寻找用于 RS-422到 CANbus 接口转换的 IC。 它还应在-40摄氏度下工作。 如果 我能获得有关此应用的建议、那就太棒了。  

谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否要将 RS-422信号转换为 CAN 总线?  或者、您是否希望 IC 同时适用于 RS-422和 CAN 接口、例如 "电平转换器"?  如果是这种情况、 则很难 遵守 CAN 协议。  您能提供 有关您的应用的更多说明吗?  
     
    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    我想将 RS-422信号转换为 CAN 总线信号。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的确认。 您是否计划使用 CAN 协议?   您的系统中的 CAN 控制器在哪里? 很抱歉、我必须先询问一些信息。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的图表:

    RS-422信号来自传感器->转换 IC -> CANbus

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这种情况下、您可能需要:
    RS-422信号来自传感器-> RS-422收发器->具有 CAN 控制器的 MCU -> CAN 收发器-> CANbus

    您可能感兴趣的基本功能 RS-422收发器之一是 THVD1500 (低数据速率、低 ESD)。 我不是 MCU 专家。 下面是一个示例- TM4C1230D5PM 附带一个 CAN 通道。 TCAN1042是一个不错的选择。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议、我还认为 MCU 会更好。 C2000系列有没有合适的选择?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参阅此 参考设计、其中 使用了 C2000 (TMS320F28030)。

    此致、

    Hao