This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:两个不同的数据表、两个版本 H、具有不同的焊盘图案示例

Guru**** 2932810 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/768198/tusb1210-two-different-data-sheets-both-rev-h-have-different-land-pattern-examples

器件型号:TUSB1210

当我在12-10-18上下载 TUSB1210数据表时、它是版本 H、共66页。 今天、我下载了 TUSB1210产品说明书、版本 H、但共69页。

66页文档在第65页左侧显示 PVQFN-N32的焊盘图案示例。

对于 VQFN-32、69页文档显示了第65页上的不同焊盘图案示例、对于 PVQFN-N32、也显示了与第67页左侧的66页文档中相同的焊盘图案。

此芯片只有1个版本。

为什么有两种不同的土地模式?

为什么有2个具有相同版本的不同数据表?

我的布局设计人员在第65页选择了69页文档焊盘图案。 希望这是正确的版本。

谢谢、Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roland、

    看起来 RHB 的机械制图/焊盘图案最近进行了更新、最新的图纸附在数据表中。 使用原始焊盘图案很好、实际封装根本没有变化。

    我将尝试将此重新分配给封装论坛、看看他们是否可以评论他们更改建议的原因。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN、
    我的布局设计人员使用的是较新的文档页69焊盘图案、而不是原始焊盘图案。 这是可以的吗?
    谢谢、Roland
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更正:使用69页文档、第65页焊盘图案
    谢谢、Roland
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    如果可以使用 69页文档、第65页的焊盘图案、是否有更新?

    请参阅下面的文件。

    谢谢、Roland

    e2e.ti.com/.../TI-TUSB1210-USB-Transceiver-69-pages-Rev-H.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roland、

    任一焊盘图案都应适用于器件、较新的焊盘图案只是最新的建议。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN、
    谢谢、Roland