This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:有关 SN65DP159的问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159, TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/763256/sn65dp159-questions-about-sn65dp159

器件型号:SN65DP159
主题中讨论的其他器件: TMDS171
你好。

我对 SN 65DP 159的操作有疑问。
有关详细信息、请参阅随附的文档。
谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Masazumi San

    Ω HDMI1.4b、当数据速率高于2Gbps 时、允许发送器端接150 Ω 至300 μ s 以补偿反射。 对于 HDMI2.0a、需要75 Ω 至150 Ω 的发送器终端、如果未设置、则链路将不工作。

    但数据速率和终止是两个独立的控制、它们可以相互独立设置。

    HPD_SNK 不受 I2C_EN 门控、当源在 HDMI1.4和2.0之间变化时、需要切换 HPD_SNK、无论 I2C_EN 是高电平还是低电平。 但在 I2C 模式下、除了使用 HPD_SNK 强制更改之外、您还可以使用 PD_EN。

    请您提供有关问题3的更多详细信息吗?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    感谢您的回答。

    问题3。
    TDMS 171发生了颜色偏移并收到了通信。
    它将变为下面的 E2E。

    标题:TMDS 171:颜色偏移
    e2e.ti.com/.../2348932

    标题:SN 65 DP 159:关于 SN 65 DP 159的问题
    e2e.ti.com/.../712499

    我收到了发送设备的对策。
    此时、我们通过电子邮件单独进行通信。

    准备好影子寄存器、
    数据被写入该寄存器并被处理。

    关于 SN65DP159、我认为寄存器 ETC 的地址与 TMDS171不同。
    因此、请告诉我对策方法。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Masazumi San

    您知道 TMDS171使用的寄存器的名称和地址吗?

    如果没有、我需要与 Julie - San 一起查看这种颜色偏移问题的历史记录。 不幸的是,她不在办公室。 我将在她回到办公室后立即提供更新。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Masazumi San

    我认为 Julie - San 已经在单独的 e2e TT 中提供了回复、请确认这是正确的情况。

    谢谢
    David