This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP114:悬空高速差分输入

Guru**** 2582845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/767798/sn65lvcp114-floating-the-high-speed-differential-inputs

器件型号:SN65LVCP114

 未使用的高速输入是否可以保持悬空、或者是否应将其偏置?  使用4个输入中的3个进行设计。  

博客文章"12G SDI"指出输入偏置为 VCC-0.3标称值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最好偏置未使用的引脚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  我是否需要 偏置未使用的 IN+和 IN-?  我看到除了 IN+之外、行业和供应商之间是否还需要偏置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议只偏置 Vcc 的一个输入。  Vcc-0.3的内部偏置将在输入对上产生电压

    此致、

    Lee