This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:TUSB1064

Guru**** 2540510 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064, HD3SS460, TUSB1064RNQEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/759856/tusb1064-tusb1064

器件型号:TUSB1064
Thread 中讨论的其他器件: HD3SS460

您好、先生、

我们的客户将 TUSB1064EVM 与 Dell XPS15 9550配合使用、但没有 DP 交替模式输出。

DA400.Zip 文件用于 DDA-400读取数据、 20190103-source.bin.html 为 MUX 端、 20190103-sink.bin.html 为 MUX 端。

 良好的 NB Waveform.Zip 文件用于其他 NB 波形、但  Dell XPS15 9550没有 波形。

您能给我们一个建议吗?

Hugo

e2e.ti.com/.../DA400.zipe2e.ti.com/.../Good-NB-Waveform.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hugo

    请使用万用表并检查 AUXP 和 AUXN 上的共模电压。 AUXP 共模电压需要介于0和0.4V 之间、AUXN 共模电压需要介于2.7和3.6V 之间。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    如果通过 TUSB1064、则 AUX 功能正常、我们将使用 JUMP。
    对于戴尔笔记本电脑、有其他 TI 设备可供选择? 我们需要调整 Dell AUX 电压电平吗?

    Hugo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hugo

    我怀疑 SBU/AUX 共模电压不正确、请测量 AUXP 和 AUXN 上的共模电压。 共模电压由 AUXP/AUXN 上的上拉/下拉电阻器实现。 对于 AUXP、源 NB 侧应该有100k 下拉电阻、而 TUSB1064侧应该有1M 上拉电阻、从而在 AUXP 上为您提供0.3V 共模电压。 对于 AUXN、源 NB 侧应该有100k 上拉电阻器、而 TUSB1064侧应该有1M 下拉电阻器、为您提供3V 共模电压。 为了使通信通过 SBU/AUX 开关、共模电压必须正确。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们的客户是产品和 TI EVM、他们验证了此问题、但此问题是在 Dell XPS15 9550之后出现的。 其他 NB 很好。
    在 Dell XPS15 9550中、无 AUX 信号、因此 AUX/SBU 引脚上无输入和输出波形。
    仅在 Dell XPS15 9550上发现此问题。

    它们是使用 HD3SS460和 Dell XPS15 9550的旧产品、功能正常。  

    Test Pass NB、Dell XPS13 9350/9360/9370、 Lenovo X1、Apple MAC 2016/2017。

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hugo

    HD3SS460不会检查 AUX 共模电压、TUSB1064会检查 AUX 共模电压。 请检查 AUXP/AUXN 上的共模电压、我怀疑 AUXP/AUXN 共模电压超出 Dell XPS15 9550的规格。

    您还可以尝试让 AUXP 通过1M 电阻器拉低、AUXN 通过1M 电阻器拉高。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们的客户使用 万用表检查 AUXP 和 AUXN 上的共模电压、如下所示。

    这是否超出规格?

    AUXP (SBU1)=1.743V
    AUXN (SBU2)=53.6mV
    MUX_AUXP (Pin26)=1.74V
    MUX_AUXN (引脚27)=55.5mV

    胡格普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hugo

    这验证了共模电压不正确、因此 SBU/AUX 通信不会通过 TUSB1064。 AUXP 的共模电压需要为0至0.4V、AUXN 的共模电压需要为2.7至3.6V。 您可以尝试在 AUXP 上具有1M 下拉电阻、在 AUXN 上具有1M 上拉电阻并重新检查电压吗?

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    已确认客户,他们已在 AUXP 上使用1M 下拉电阻, 在 AUXN 上使用1M 上拉电阻。

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hugo

    以阐明他们何时进行了测量
    AUXP (SBU1)=1.743V
    AUXN (SBU2)=53.6mV
    MUX_AUXP (Pin26)=1.74V
    MUX_AUXN (引脚27)=55.5mV

    它们是否在 AUXP 上有1M 下拉电阻、在 AUXN 上有1M 上拉电阻?

    正确的实现是 AUXP 上的1M 上拉和 AUXN 上的1M 下拉。

    请分享原理图、以便我们都位于同一页上。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们使用 Dell  P2415Q 显示器来验证 TUSB1064RNQEVM、

    Dell XPS13 7390和 HP 幽灵可以显示要监控的图片。

    但 XPS15 9550 仍然不 能在显示器上拍照。

    我们对 R12和 R13上的 TUSB1064RNQEVM 1M 进行了返工。

    AUXP AUXN SBU1 SBU2
    戴尔   XPS15 9550 2.964. 0.0056. 1.7. 0.023.
    XPS13 7390 0.743 2.364. 0.742 2.363.
    HP 幽灵 0.716 2.324 0.717 2.324
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hugo

    这是 XP15 9550的问题、AUXP 上的100k 强下拉电阻不正确或缺失、AUXN 上的100k 下拉电阻不正确或在 XPS15中缺失、导致 TUSB1064的共模电压不正确。

    在 TUSB1064EVM 上、AUXP 上有100k 下拉电阻、AUXN 上有100k 上拉电阻。 返工后的电压是多少?监护仪现在是否工作?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的建议。
    在 EVM 上移除电阻为1M 或100k 和1M 的情况如何?

    Hugo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hugo

    请删除1M。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    好消息、我们在 AUXP 上使用了100k 下拉电阻器、在 AUXN 上使用了100k 上拉电阻器。
    该功能正常、但 TI 数据表显示了1M 电阻值、
    如果我们的客户更改为100k,那么有没有 Rick?
    您是否有描述100k 的文档?

    AUXP=2.5V
    AUXN=0.5V

    Hugo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hugo

    下面是 AUX 通道方框图。

    在 AUXP 上、拉电流侧有100k 下拉电阻、灌电流侧有1M 上拉电阻、导致 AUXP 上的共模电压~0.3V。  

    在 AUXN 上、我们在源端有100k 上拉电阻器、在接收端有1M 下拉电阻器、从而在 AUXN 上产生~3V 共模电压。

    TUSB1064中的1M 电阻假设我们正在处理一个 DP 兼容源。

    查看之前的共模电压测量结果,我们似乎正在处理不符合要求的 DP 源。 源极侧的100k 上拉/下拉电阻缺失或填充了弱于1M 电阻的电阻器。  

    通过在 TUSB1064上的 AUXP/AUX 上添加100k、我们基本上使100k 电阻成为与1M 电阻器比较时的强电阻器、因此可以正确设置 AUXP 和 AUXN 的共模电压。

    在兼容的 DP 系统上、我们将有两个100k 下拉/上拉电阻器、与1M 电阻器相比、两个100k 下拉电阻器组合在一起的50k 下拉电阻器仍然很强。 AUXP 共模电压大约为~0.157V、AUX 共模电压大约为~3.143V、仍在 AUXP/N 共模规格要求范围内。 它看起来最新的测量结果是落后的、您是否会再次检查?

    同样、对于不符合 DP 标准的系统、100k 是一种权变措施解决方案。 修复程序需要位于源端、以使其符合标准。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    TI TUSB1064EVM 仅具有 Type C 和 DP 连接器、
    如何验证非 DP 兼容系统?

    Hugo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hugo

    他们还计划使用其他什么接口?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我们的客户此设计是 C 型到 DP 集线器。

    Hugo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hugo

    请您提供有关客户实施的更多详细信息吗? 他们是否希望将非 DP 兼容型连接到坞站? 我想了解他们在这里要完成的工作。

    谢谢
    David