This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:SN75DPHY440SS 最大值 数据速率和支持的时钟模式

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/777779/sn75dphy440ss-sn75dphy440ss-max-datarate-and-supported-clock-mode

器件型号:SN75DPHY440SS

你好!

我看到一些对 max 的引用 SNx5DPHY440SS 数据表中为1.0Gbps、但其他地方为1.5Gbps。 这是否意味着它支持最大 在早期阶段为1.0Gbps、但在某个点已提高到1.5Gbps? 我看到一些早期的新闻稿也提到了1.0Gbps。

另一个问题:器件是否支持连续和不连续时钟模式? 可能会认为重定时器模式需要连续时钟吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊沃

    更新了 DPHY440SS 以支持1.5G 的最大数据速率。

    我假设不连续时钟模式意味着关闭被停止。 在这种情况下、DPHY440SS 将处于低功耗状态 LP11。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、David

    是的、非连续模式是指时钟在与数据通道相同的时间窗口内进入 LP11。 在连续模式下、时钟可自由运行、无需任何 LP 转换。

    您认为它支持两种模式还是仅支持非连续模式?

    此致、

    伊沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊沃

    连续模式意味着 HS 运行模式? 如果是这种情况、DPHY440支持这两种模式。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    连续模式意味着时钟通道持续处于 HS 模式(自由运行时钟)、从不进入 LP 模式。 而数据通道正常进入 LP 模式。 下图显示了数据通道进入 LP 模式时处于连续模式的时钟。

    Relatert bilde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊沃

    感谢您的澄清。 如果您希望时钟仅处于 HS 模式、请写入以下寄存器。

    (地址、数据)

    (0x50、0x10)、// HS TX 路径覆盖启用
    (0x51、0x10)、// HS TS 路径启用
    (0x61、0x0F)、//禁用 LP 路径。
    (0x70、0x10)、// HS RS 路径覆盖启用
    (0x71、0x10)// HS RX 路径启用 ​

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!