This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:USB3.0信号完整性问题

Guru**** 2932580 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/767907/tusb7320-usb3-0-signal-integrity-issues

器件型号:TUSB7320

TUSB7320用于测试 USB3.0信号线眼图。 结果是 USB3.0信号振幅太小、驱动力不足。 如果无法修改 TUSB7320的 PCB 布线长度、EERPOM 能否修改 TUSB7320初始化寄存器值以提高 USB3.0驱动能力? 如果可能、请将 EEPROM 代码发送给我以刻录文件、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有关如何调整摆幅的信息、请参阅数据表中的第7.3.1节。 我们没有用于此更改的示例 EEPROM 文件。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN、您好!
    如图1所示,端口寄存器已经被修改,USB 信号眼图测试结果与修改后的寄存器值没有太大的不同。 它是未写入和未写入的修改寄存器值之间的比较。 如何解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用了什么值? 迹线距离 TUSB73x0器件和连接器有多远?

    此致、
    JMMN