This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BR401:DS15BR401 Consulting

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15BR400, DS15BR401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/776821/ds15br401-ds15br401-consulting

器件型号:DS15BR401
主题中讨论的其他器件:DS15BR400、

你好

使用 DS15BR400作为 LVDS 驱动器、在我的系统中、接收器侧的外部温度电阻器很容易脱落、因此您是否有任何方法来检测这种情况、以检测端接电阻器是否焊接良好或存在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fandy、
    对于 LVDS 接口、当未连接100欧姆端接时、电路未闭合。 这意味着没有电流路径。 LVDS 接口可将10mA 驱动到该100 Ω 电阻器中、从而在该100 Ω 电阻器上产生300mV 的峰间摆幅。 因此、如果在 DS15BR400上使用电压表、则会看到电压非常低、因为10mA 流经电压表电阻。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我对您的回答感到困惑,因为我不熟悉 LVDS 产品,所以您能解释更多详细信息吗? 谢谢  

    "对于 LVDS 接口、当未连接100欧姆端接时、电路未闭合"、因为 DS15BR400的输出具有内部100欧姆电阻器、所以我不认为电路未闭合、我认为对吗?

    "LVDS 接口可将10mA 驱动到该100欧姆电阻器中、从而在该100欧姆电阻器上产生300mV 的峰间摆幅" 通过100欧姆电阻器的10mA 应在100欧姆电阻器上产生1000mV 的峰间摆幅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fandy、

    Ds15BR401使用电压模式输出驱动器。  它将在远端有或没有 Rx 端接时驱动正确的输出电压   RX 侧仍应始终具有100欧姆端接电阻、以匹配传输线路阻抗。  该端接可以是 Rx 器件的内部端接或外部端接。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    是的,我同意它应该始终是 Rx 侧的100欧姆端接,以匹配转换线路阻抗,实际上我想问,Rx 侧的100欧姆端是否未连接,什么是触觉? 我真的想添加一些设计来检测是否存在100欧姆电阻、您有什么建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fandy、
    如果没有100欧姆端接电阻器、DS15BR40x 器件的 VOD 读数将会升高。 这可能很难检测、因为在任一种情况下、输出共模都是相同的。

    此致、
    Lee