This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:独立设置 INT 引脚和 I/O 的泄漏电流。

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/767996/tca6424a-leakage-current-of-int-pin-and-i-o-setting-individually

器件型号:TCA6424A

您好!

我的客户计划使用 TCA6424A、他们有2个问题。

首先、您能告诉我 INT 引脚的泄漏电流吗? 数据表中除 INT 引脚外具有任何引脚的泄漏电流、定义 INT 引脚的上拉寄存器需要此数据。

其次、他们希望确认对数据表的理解。 我们的理解是、TCA6424A 的 I/O 引脚可以通过单独设置输入或输出(例如、P00是输入、P01是输出)。 这种理解是否正确? 如果我使用读取命令读取设置输出端口的引脚值、则返回的值是什么?

我很期待收到您的回复。

谢谢、此致、

Kazuki Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuki-San、

    "您能告诉我 INT 引脚的泄漏电流吗?"
    INT 引脚是一个开漏架构、所以它只被连接至一个 NFET 至 GND 和一个 ESD 单元。 泄漏电流应与数据表指定的 SCL/SDA/RESET'引脚相似或更低。 我的估计值将小于+/-0.1uA。

    "我们的理解是 TCA6424A 的 I/O 引脚可以通过(例如 P00是输入、P01是输出)单独设置输入或输出。这种理解是否正确?"
    -是的,您可以像在示例中那样将任何 p 端口引脚设置为输入或输出。

    "如果我使用读取命令来读取引脚值、从而设置输出端口、则返回什么值?"
    -我认为这实际上会返回输出端口的状态(如果设置为高电平、它将发回1、如果设置为输出低电平、则返回0)。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bobby Hell-San、

    感谢您的支持。
    我的问题得到了解决。

    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi