This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3222:MAX3222接收器部分的 tPHL、tPLH 和 tsk

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/767442/max3222-tphl-tplh-and-tsk-at-receiver-section-of-max3222

器件型号:MAX3222

尊敬的 Sirs:

我的客户在 MAX3222的接收器部分询问了 tPHL、tPLH 和 tsk 的相关信息。

在下面的规格表中、
请告诉我 tPHL 和 tPLH 的最小值、最大值。
2.请告诉我如何计算  300ns tsk (p)的典型值(或测量方法)。
3.请告诉我 tsk (p)的最小值和最大值。

此致、

哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hasebe-San、

    您的应用的数据速率是多少? 通常、接收器开关特性不是瓶颈。 这就是未对最小值和最大值进行表征的原因。 偏斜是在输出幅值为50%时测量的、而在150pF 负载下穿越1.5V 时测量的。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao San、

    感谢你的答复。

    我现在向我的客户询问您的问题。
    我将在收到答复后立即作出答复。

    通常、接收器开关特性不是瓶颈。

    ⇒您是否有支持上述内容的详细信息?

    此致、

    哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hasebe-San、

    MAX3222的数据速率高达250kbps、位时间约为4us。 300ns 传播延迟或偏斜小于其10%。 希望这是有道理的。 请在您获得信息时告诉我。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hao San、

    感谢你的答复。

    我从它们那里得到了数据速率。
    数据速率为19、200 bps。
    如果您根据您的信息进行计算、
    μs 时间为52.08 μ s。
    300ns 传播延迟或偏斜小于其1%。

    是这样吗?

    此致、
    哈塞伯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hasebe-San、

    是的。 没错。 我希望它能解决您的问题。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao San、

    感谢 你的答复。

    我理解您的意见。

    我将向我的客户解释您的意见。

    此致、

    哈塞伯