This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LVCMOS33至 RS422收发器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31E, AM26LV32E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/776348/lvcmos33-to-rs422-transceiver

主题中讨论的其他器件:AM26LV31EAM26LV32E

您好!

  我有8个来自 FPGA 的 LVCMOS 信号通道(3.3V)、现在我需要将这8个 LVCMOS 信号通道转换为 RS422。

  LVCMOS 信号的最大频率为20kHz。  较低的信号传输延迟(< 50ns)、较高的输出驱动器(>20mA)和易于使用是基本要求。

  请大家为我的项目提供一些建议。  是否有芯片可以满足我的需求?

  谢谢大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Penn、

    在我看来、这里最简单的解决方案是使用两个 AM26LV31E 器件。 您能否查看该器件的数据表、如果您有任何疑问或疑虑、请告知我们?

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    很抱歉我迟到了。

    我刚刚查看了 AM26LV31E 数据表。 我可以向您咨询另一个问题吗?

    在我的项目中、电源为3.3V。  RS422电平用于控制后一个控制器、 控制器的输入 通过光耦合器进行隔离。

    控制器的数据表要求输入电压为3.3V-5V、输入电流大于20mA。

    但在 AM26LV31E 数据表第1页中:" 100 Ω 负载下的差分输出电压:典型值2.6V "。 因此、我认为 AM26LV31E 不适合我的项目。

    我的结论是否正确? 如果没有,你能给我一些详细的解释吗?

    此致。

    Penn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Penn、

    我想确保我了解您的控制器需要哪种类型的输入。

    一种常见的实现方式是具有 RS-422差分输入并使用接收器器件(如 AM26LV32E)将差分信号转换为单端信号(高电平为3.3V 或5V)、以驱动光耦合器。 在这种情况下、诸如 AM26LV31E 之类的 RS-422收发器适合用于驱动输入、因为控制器内部会发生到3.3V/5V 的转换。

    如果控制器输入直接连接到光耦合器、并且光耦合器需要3.3V 或5V 信号、则通常使用 RS-422发送器来驱动它们是没有意义的。 (RS-422差分信号电平的典型值为1.5V。)

    您是否有可以共享的控制器原理图或方框图?

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    应用策略如下:

    1:计时发生器由我们公司使用 FPGA 进行设计、LED 控制器由其他制造商生产。


    2:计时发生器的输出通道需要任意切换。


    3:在n`t 照明控制器的数据表中、我已经了解了输入信号的电平标准。 我咨询了制造商的技术工程师、他们告诉我输入信号的电平标准符合 RS422、但我在数据表中找到了输入信号的说明(输入电压范围为3.3V-5V、输入电流为20mA)。 因此、我们对此感到困惑。

    LED 控制器输入方框图如下所示:

    因此 、我不知道如何设计时序发生器的输出。

    此致、

    Penn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    宾夕法尼亚州、

    感谢您的说明-这非常有帮助。

    LED 控制器输入似乎设计为接受外部 Strobe+上的3.3V 或5V 输入(外部 Strobe-搭 铁)、然后使用220 Ω 电阻器将流经光耦合器的正向电流限制在20mA 以下。

    当由 RS-422驱动器驱动时、它可能仍能工作(尤其是当输入指定接受 RS-422信号时)、但外部 Strobe+和外部 Strobe-之间 的电压可能不符合3.3V 最小要求。 (这里的电压越小、正向电流就越小、这意味着 LED 变暗、光晶体管的导通强度也就越低。)

    如果可能、我会与制造商确认此操作。 现在、输入规格似乎不一致、要求的电压大于 RS-422标准通常支持的电压。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    在`m`s 您的回复后、我更确定 LED 控制器的输入不符合任何常见的差分电平标准。

    正如您所说:"输入规格不一致、要求的电压大于 RS-422标准"。

    因此、我将使用 RS422的输出信号进行系统测试、然后在系统设计中选择更合适的策略、以确保电路能够正常运行。

    感谢您所做的一切。

    此致、

    Penn