This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83B:RGB 到 LVDS 选择

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS83B, DS92LV8028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/763412/sn75lvds83b-rgb-to-lvds-selection

器件型号:SN75LVDS83B
主题中讨论的其他器件: DS92LV8028

你好

LCD 显示应用。我的客户需要一个器件将 RGB 传输到 LVDS,他们希望它可以支持5个10位 LVDS 输出,但 SN75LVDS83B 只支持4个7位 LVDS 输出,您有没有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fandy、

    遗憾的是、我们没有任何能够满足客户需求的器件。 此要求是否是客户特有的、或者您是否看到其他客户要求此类器件? 通常、大多数显示屏具有7位 LVDS 输入、并在3至8个通道之间。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    客户的面板尺寸大、分辨率高;

     DS92LV8028是否可以满足此要求? 它的输入似乎是10位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fandy、

    DS92LV8028传统上并不用于 SN75LVDS83B 等 LCD 应用、但我相信可以在这里使用它。 您应该检查器件是否与显示数据表兼容(开关特性、电气特性、映射格式等)。

    此致、
    I.K.