This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:重新加载 PRBS 校验器#39;s 自动模式检测。这意味着什么以及它是如何工作的?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/766154/ds280df810-re-load-the-prbs-checker-s-automatic-pattern-detection-what-does-that-mean-and-how-does-it-work

器件型号:DS280DF810

你(们)好、e2e  

我阅读了设备可以重新加载 PRBS 校验器的文档、它是如何工作的?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赵好、
    DS280DF810详细介绍了 PRBS 生成/校验器。 您是否有权访问此文档?
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我有详细数据表、但未找到有关重新加载 PRBS 校验器的详细信息、因此我不知道它是如何工作的。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我有详细数据表、但未找到有关重新加载 PRBS 校验器的详细信息、因此我不知道它是如何工作的。
    那么、您能否解释一下 PRBS 重新加载检查器的工作原理?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    数据表 SNLS456A 包含寄存器0x30的详细信息、位4的说明显示"强制将种子重新加载到 PRBS 校验器 LFSR 中、而不将校验器保持在复位状态。"这意味着什么?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赵好、
    您应该可以访问 SNLU182C - DS280DF810编程指南。 这是 DS280DF810设计文档的一部分。 请在 TI.com 上注册、使用您的公司电子邮件地址、并通过 nasser.mohammadi@ti.com 向我发送电子邮件、以便我们为您提供对此和其他设计文档的访问权限。

    此外、我们还列出了用于启用 PRBS 发生器和校验器的寄存器设置。
    e2e.ti.com/.../701766

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我有编程指南、但 很抱歉、我不知道如何使用重新加载功能、能否让错误位计数器在不重置 PRBS 校验器的情况下恢复为零、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好赵:

    在之前的帖子中、我向您发送了一个链接、其中介绍了如何设置寄存器以重新加载 PRBS 模式。 请参阅我先前发送给您的帖子/链接、我们将在其中介绍如何重新加载 PRBS 模式。

    此致、Nasser