This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9515B:用于 PCA9515BDGKR 的 IBIS 模型

Guru**** 2924360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/768008/pca9515b-ibis-model-for-pca9515bdgkr

器件型号:PCA9515B

您好!

您能帮助我们检查并分享 PCA9515BDGKR 的 IBIS 模型吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Oliver、

    我们(我们的团队)不会直接处理我们器件的 IBIS 模型。 我相信 Webench 团队会为类似的东西进行建模。

    编辑:我已将"可响应性"从 TRX 移到 Webench、以便他们收到有关您的请求的通知。 如果他们能够为您制作模型、他们应该会返回给您。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oliver、

    我们没有用于此部件的 IBIS 模型。 由于您是 TI 内部人员、我将通过电子邮件与您进一步联系。

    Herman