This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:RS485总线供电

Guru**** 2694625 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/766246/sn65hvd75-rs485-power-over-bus

器件型号:SN65HVD75

您好!  

我可以使用 SN65HVD75来实现总线供电吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    您是指此 TI 设计吗? 是的、虽然数据速率略低、但可以改用 SN65HVD75。 要通过电力线传输数据、您需要使用 C 和 L 将数据(高频信号)与功率(低频信号)分开。因此、您可能 需要相应地调整 C/L 值。 请告诉我、这对您是否有意义。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    是的、我们参考的是 TI 设计。  

    我们看到原理图 RE 和 DE 被分开。

    我是否可以将两个引脚组合在一起进行控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    应该可以连接 DE 和 REB 控制。 这样、只有 TX 或 RX 处于活动状态。 如果您在实施过程中有更多问题、请告诉我。

    此致、
    Hao