This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:DS125DF111、DS125DF410是否可用作 PRBS 校验器?

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610, DS125DF410, DS125DF111, DS125BR111
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/760929/ds125df410-does-ds125df111-ds125df410-can-used-as-prbs-checker

器件型号:DS125DF410
主题中讨论的其他器件:DS125DF1610DS125DF111DS125BR111

你(们)好、e2e

我想设计一个12.5Gbps BERT、阅读参考文档、发现 DS125DF1610 肯定具有 PRBS Checker、但 DS125DF111和 DS125DF410 肯定没有。

DS125DF111、DS125DF410是否可用作 PRBS 校验器?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    DS125BR111和 DS125BR410没有 PRBS 校验功能。

    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    DS125DF111、DS125DF410是否可用作 PRBS 校验器?您的答案是 DS125BR111和 DS125BR410没有、但我想知道 DS125DF111和 DS125DF410可以用作 PRBS 校验器?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、出现拼写错误。  DS125DF111和 DS125DF410没有 PRBS 校验器。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    因此、如果要获取12.5Gbps 的 PRBS 校验器、我必须使用 DS125DF1610、这是正确的吗?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您需要使用 DS125DF1610来获取 PRBS 校验器。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我再次阅读 DS125FDF410的数据表、其中显示有一个位可用于启用 PRBS 发生器/校验器(寄存器0x30、位3)。DS125DF410似乎具有 PRBS 校验器、它是否正确、或者数据表有任何错误?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    DS125DF410中没有 PRBS 校验功能。   在数据表中不正确。

    此致、

    Lee