This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD63:检查是否适合 AISG3.0发射频谱

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD63

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/766961/sn65hvd63-check-the-suited-for-aisg3-0-emission-spectrum

器件型号:SN65HVD63

你好

SN65HVD63符合建议的 AISG V3.0规范。

数据表中显示的发射频谱高达400MHz。

但 AISG v3.0要求发射频谱高达12.75Ghz。

请告诉我400MHz 到12.75Ghz 之间的发射频谱。

并推荐 AISG v3.0的基准电路。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易

    这是一个好问题。 到目前为止、我尚未找到有关该范围的任何测试数据。 我将深入探讨并更新您的最新信息。 AISG 3.0的基准电路不应与 AISG 2.0的基准电路有太大差异。 您感兴趣的具体器件是什么?

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易

    很抱歉、我找不到工作台数据。 但有一个设计规格显示了发射频谱的目标。 由于测试数据在所有其他范围内都与设计非常一致、我假设 SN65HVD63也通过了400MHz 至12.5GHz 的 AISG 3.0规范。 如果 您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的支持。
    如果发现更新数据、请告诉我。

    此致。