This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83620:DP83620 100BASE-FX 模式

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/767233/dp83620-dp83620-100base-fx-mode

器件型号:DP83620

你好!

我需要知道引脚#13和#14 (RD-/RD+)以及#16和#17 (TD-/TD+)所需和提供的电压电平是多少。 它们是否需要/提供 LVPECL 信号? LVDS? CML?

此致、

Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我正在查看您的请求、并将在几天后返回。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Geet。

    感谢您的重播。

    您的一位同事已经在这方面工作。

    此致、
    Pablo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pablo、

    是的、我也明白了这一点。 由于讨论已离线、我将关闭此主题。

    此致、
    GET