This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB542EVM:我是否可以使用此 EVM 以这种方式连接"将 Type C 连接到 PC、将 Type B 连接到器件"?

Guru**** 676280 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB321, TUSB542, TUSB542EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/766288/tusb542evm-can-i-use-this-evm-connect-in-this-way-connect-the-type-c-to-the-pc-and-the-type-b-to-the-device

器件型号:TUSB542EVM
主题中讨论的其他器件:TUSB321TUSB542

你(们)好  

我是否可以通过这种方式连接此 EVM“将 Type C 连接到 PC,将 Type B 连接到器件”?

谢谢!

Py Tsai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Py

    遗憾的是、否、B 型必须连接到 PC (主机)、C 型必须连接到器件。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以使用"TUSB542 + TUSB321"设计我们的产品"将 Type C 连接到 PC、将 Type B 连接到 SoC 器件"吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的

    PC 上的连接器是 Type C 还是 Type A? 请看一下 TUSB1046 EVM 设计、我相信这将满足您的需求。

    www.ti.com/.../tusb1046evm

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们计划使用 TUSB321 + TUSB542将 C 型连接到 PC、并将 B 型连接到我们的器件。  您认为 TUSB321 + TUSB542可以满足此设计目标吗?  

    如果是、我们如何为此目的修改  TUSB542EVM? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PYT

    您必须修改电源、电源来自 B 插座 VBUS、现在您希望电源来自 Type C 插座。 对于 Type C 插座、现在您需要请求电源、而不是提供电源。

    TUSB321需要配置为 UFP、ID、VCONN、CURRENT_MODE 可以保持悬空。 DIR 通过200k 电阻器拉高至3.3V。 端口通过4.7K 电阻器拉低。 然后、您需要弄清楚如何根据 DFP 器件电流模式控制 OUT1/2。

    在您进行所有修改后、我认为 TUSB546/1046 EVM 更适合。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、

    非常感谢!

    TUSB321工作正常!

    是的