This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD203:在背板上的空载插槽中使用虚拟负载、以实现总线的均匀一致负载

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD202A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/772033/sn65mlvd203-using-dummy-loads-in-unloaded-slots-on-the-backplane-for-uniform-and-consistent-loading-of-the-bus

器件型号:SN65MLVD203
主题中讨论的其他器件:SN65MLVD202A

我正在为 集中 式控制系统设计多点背板。  当插槽未充满控制模块时、插槽必须充满保护盖。  如果我用等同于 MLVDS 收发器的虚拟负载填充未组装的插槽、就信号完整性而言、这比将其留空更好?  我不关心小功耗。  数据速率将小于100Mbps、时隙间隔可能在12mm 和15mm 之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的;我认为添加虚拟负载将有助于信号完整性。 此外、最好是虚拟负载具有与模块相同的存根长度。 负载越均匀越好。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我计划在全双工模式下使用 SN65MLVD202A。  我看到每个输入上的输入电容为5pF、整个输入上的输入电容为3pF。  请参阅随附的原理图。  虚拟负载应该是这样的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dennis、

    我看不到附件。 是否可以重新发送?

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yaser

    我在下面附上了一个 pdf 文件。  如果您无法阅读、请向我发送电子邮件地址、以便我可以这样附加。  感谢你能抽出时间。

    e2e.ti.com/.../dummy-load.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dennis:

    您不应具有100 Ω 端接(仅在总线或背板的两端端端接,而不是中间插槽中)。 相反、您应该具有模拟 M-LVDS 接收器输入阻抗的电阻、其阻抗为数百 kΩ(最坏情况下每个输入为120 kΩ、差分为137 kΩ)。 此外、电容值为3pF 和2.5pF (使用接收器电气特性、因为这是全双工的)。

    我想、理想情况下、您可以测量实际的插件板负载并对其进行仿真。 但上述内容可能已经足够好了。

    此致、
    相位