This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR111:PWDN 引脚

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/767816/ds125br111-pwdn-pin

器件型号:DS125BR111

您好!

我们的客户使用 DS125BR111、对 PWDN 引脚有疑问。

客户通过 SMBus 接口配置 DS125BR111。

DS 上的 P32上提到了"PWDN=系统控制(在寄存器写入过程完成前保持高电平)"。

为什么需要将 DS125BR111设置为断电模式?

如果客户将 PWDN 引脚保持在低电平、是否无法写入寄存器?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naoki、

    我在实验室中尝试过这种方法、可以在 PWDN 被拉为"低"或 "高"时读取和写入寄存器。  通过在 PWDN 引脚为高电平时进行编程、系统将不会接收任何数据、直到将正确的设置编程到 DS125BR111中。  一般而言、这不是一个问题、因为 DS125BR111的编程速度比系统的其他部分要快。  因此、在编程序列期间允许 PWDN 变为"低电平"不是问题。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    感谢你的答复。
    客户遇到链接未完成的问题。
    我将检查客户的情况。
    我将在另一个主题中提出一个新问题。

    谢谢、
    Naoki Aoyama