This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:了解转接驱动器上的 I2C 配置

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB212, TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/768027/tusb212-understanding-i2c-config-on-redriver

器件型号:TUSB212
主题中讨论的其他器件: TUSB211

尊敬的 TI 技术团队:

我只是想了解如何在 TUSB212上配置 I2C。 在 TUSB211中、我使用硬件设置(EQ res)配置转接驱动器、在该部分中、我可以选择启用通电阻设置

请告诉我 I2C 如何为多个并行器件配置主器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    I2C kΩ 中 SDA 和 SCL 引脚的上拉电阻器应为2k Ω(5%)。 如果 SDA 和 SCL 在复位时都被上拉、器件进入 I2C 模式。