This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927Q-Q1:在汽车环境中用于1米交叉的 FPD Link III 超频?

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83, DS90UB928Q-Q1, DS25BR100, DS25BR440, SN65LVDS93A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/766321/ds90ub927q-q1-fpd-link-iii-overkill-for-crossing-1-meter-in-automotive-environment

器件型号:DS90UB927Q-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65DSI83DS90UB928Q-Q1DS25BR100DS25BR440SN65LVDS93A

大家好、我想连接一个小型 TFT 显示屏、它使用 LVDS、4个通道用于数据、1个通道用于时钟。 每通道的数据速率最大为200Mbps。 适用非常严格的 EMC 要求、即汽车。 在这种环境下仍可正常工作的典型 LVDS 电缆的最大长度是多少? 长度可达1米。 我想知道从多长时间起、我应该使用 FPD-Link III SerDes (例如 DS90UB927)? 或者、这会导致过度死区? BOM 成本很重要。

更新了:驱动 LVDS 信号的器件是 TI SN65DSI83。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    转移到另一个组。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martjin:

    为了澄清这一点、您的应用是 DSI 转 LVDS、LVDS 链路的长度是否高达1m? 您是否确定数据速率要求? 200Mbps 接近 LVDS 输出时钟的最小工作频率。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    是的、我有一个具有 DSI 显示输出的应用处理器、我使用 SN65DSI83将其更改为 LVDS 显示输出、然后将其连接到使用 LVDS 的 TFT 面板。

    借助 SN65DSI83和电流面板(1024x600@25fps、24位)、LVDS 链路的参数为:LVDS 时钟51.2MHz、4条信道上的总链路数据速率为517Mbps、即每条信道129Mbps。 这工作正常。 现在、我想以更远的距离(最大1m)传输此 LVDS 信号。

    我看到、在 SN65DSI83中、最大 LVDS 时钟速率范围为25MHz 至154MHz、对于 DS90UB928Q-Q1为5MHz 至85MHz、因此在我看来、我们在器件范围内运行良好。 在哪里可以看到200Mbps 是 LVDS 输出时钟的*最小*工作频率?

    谢谢、

    Martijn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Martijn、

    我刚刚开始使用用于计算频率/吞吐量的公式(此处为#7: www.ti.com/.../slla356.pdf)。 您的显示屏数据表是否说明了这些要求? 如果是、应该可以。

    FPD-Link III 在1m 时有点过大、因为它们通常适合10m 以上的应用。 我相信只要您有一条好的电缆、您就可以使用 DSI83。 如果担心距离、您可以使用缓冲器(例如 DS25BR440和 DS25BR100)、而不是 SerDes。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    感谢您在本例中提供有关 LVDS 与 FPD Link 的建议。 这是很清楚的,我认为这是我原来的问题的答案。 我有兴趣了解您认为仅普通 LVDS 电缆就可以正常工作的原因吗? 您是否为此进行过任何计算?

    关于频率:使用参考文档中的公式(Htotal=1356、Vtotal=636、fps = 25)、我最终得到一个21.6MHz 的 LVDS 时钟、这超出了面板数据表的范围。 不过,根据我过去的计算,我能够调出屏幕,所以很明显,它是相当宽容的。 我必须再次检查、也许这是我们有时看到的一些奇怪行为的线索! 如果这将提示有关 SN65DSI83的更多问题、我将为此单独提出一个问题。 感谢您指出这可能的错误!

    Martijn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Martijn、

    我的推理基于我们的第1代 FPD-Link 和通道链路器件(例如 SN65LVDS93A)。 这些器件通常在1m 距离处表现良好、LVDS 接口与 SN65DSI83的接口非常相似。 STP 电缆就足够了。

    关于您的频率和面板数据表、数据表可能假设帧速率为60fps。 您的25fps 帧速率相当低、会显著降低频率。 尽管它现在可以正常工作、但您仍在超出面板的数据表规格的范围内工作、因此无法保证它始终工作。

    如果您计划在这些设置(21.6MHz)下使用 SN65DSI83、我们将无法支持您可能看到的任何问题、因为我们的数据表指定的最低频率为25MHz、因此请继续并仔细检查要求。

    此致、
    I.K.