This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:客户测试的气隙放电额定值为12kV<15kV、列在数据表中

Guru**** 2949870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/777705/max3232e-air-gap-discharge-rating-tested-by-the-customer-is-12kv-15kv-listed-on-the-datasheet

器件型号:MAX3232E
主题中讨论的其他器件:冲击

您好!

我的客户使用 下面显示的静电分析仪测试气隙放电。

但当电压达到12kV 而不是15kV 时、器件会发生故障。

绿色连接器是 RS232 (RIN、DOUT、5V、GND)的终端

问题是:

这里显示的测试程序有什么问题。 它与数据表中未说明的测试方法有何不同?

2.这种较低的气隙放电额定值是否由绿色端子引起? 我们如何保持15kV 额定值、因为终端是必须的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    气隙规格比较复杂。 在实际测试中、结果可能会受到许多因素的影响、例如湿度、靠近电路板的尖端速度。 在您的设置中、我建议使用一根卡滞的导线进行冲击。 由于尖端的形状、如果附近有几个类似的连接器、则很难控制放电。

    请告诉我、这对您是否有意义。 此外、请确保电路板的接地牢固、并且工作台设置符合 IEC 标准。

    此致、

    Hao