This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:我们要为 LVDS 面板添加 EDID 支持。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/767949/sn65dsi84-we-want-to-add-edid-support-for-lvds-panel

器件型号:SN65DSI84

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们的平台 LEC-IMx8m 使用 sn65dsi84将 mipi-DSI 转换为 LVDS、我们希望为 LVDS 面板添加 EDID 支持。
您对动态更改 sn65dsi84的设置是否有任何建议?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    我相信您将无法动态更改 DSI84设置。 如果您想更改寄存器设置、应仔细阅读数据表第8.1.1节(第33页)中的序列。

    此致、
    I.K.