This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0340:需要验证某些 IC#39是否正常工作。 是否有测试电路?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/768086/lmh0340-need-to-verify-if-some-ic-s-are-working-is-there-a-test-circuit

器件型号:LMH0340

正在寻找一种测试 LMH0340 IC 的方法。  一个简单的测试电路。  我没有5位 FPGA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!
    我认为、您所需要的只是一种生成所需时钟频率的方法。 请注意数据表中的 LVDS 开关特性。 您可以首先以270MHz 开始运行时钟。
    此致、Nasser