This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:TUSB2046B:USB 检测问题

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/768121/tusb2046b-tusb2046b-usb-detection-issue

器件型号:TUSB2046B
主题中讨论的其他器件:TS3USB221

您好!

 我们是定制设计中的 TUSB2046集线器和 TS3USB221多路复用器/多路信号分离器。 我们将主机处理器连接到  TS3USB221的通用 USB 端口。 我们有一个器件连接到 TS3USB221的端口1。  TS3USB221的端口2 连接  到上行端口的 TUSB2046 、很少有高速器 件连接到 TUSB2046的下载流端口。  

我们已配置 TS3USB221通用 USB 端口的选择输入切换到端口2/TUSB2046。 这样我们就面临以下问题:

(i)连接到 TUSB2046的器件 不会在每个下电上电周期获得枚举。  

(ii)在几个下电上电期间、即使器件正在被枚举、器件也不响应。

(iii)在几个电源周期内、 在主机处理器侧未检测到 TUSB2046集线器。 我们将得到附加图像中所述的误差。

(iv)如果 检测到连接到 TUSB2046的器   件、如果我们将 TS3USB221切换到端口1/其他器件并再次切换到端口2/TS3USB221、则连接到 TS3USB221的器件不会被枚举。

 

我们还按以下顺序进行了尝试

(i)在为器件加电之前连接器件

(ii)在器件完全上电后连接器件。

但是、结果与之前的观察结果相同。

是否有人面临类似的问题。 是否有人可以建议一些解决方案来解决此问题。