This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:TUSB7320 USB 端口的测试读写速率未达到 USB3.0速率

Guru**** 2929160 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/766494/tusb7320-the-test-read-and-write-rate-for-the-tusb7320-usb-port-does-not-reach-the-usb3-0-rate

器件型号:TUSB7320

我们公司设计了一个 PCIe x4至 USB3.0卡、该卡是使用 TI TUSB7320设计的。该测试发现、从 TUSB7320传输的 USB3.0端口的读取和写入速度为:读取--276Mb/s、写入--- 170MB/S。完全无法达到 USB3.0的读取和写入速率。设计电路是指 TUSB7320数据表中的参考电路。我是否可以通过修改芯片中 Vthe 寄存器的初始化值来达到 USB3.0速率? 我需要一个 EEPROM 编程工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    USB 大容量存储传输具有固有的协议开销、无法满足640 Mb/s 的 USB 3.0电气最大吞吐量 更改 TUSB7320的寄存器值不会影响吞吐量。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN、您好!
    您可以向我发送 TUSB7320 USB 性能的官方测试数据或测试报告吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    吞吐量会因使用 TUSB7320的系统而异、但本网站显示了典型的 USB 3.0/3.1性能基准: www.everythingusb.com/speed.html

    此致、
    JMMN