This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3000:TS3USB3000和 TS3USB31E OE 引脚

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB31E, TS3USB3000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/777457/ts3usb3000-ts3usb3000-and-ts3usb31e-oe-pins

器件型号:TS3USB3000
主题中讨论的其他器件:TS3USB31E

大家好

如果我们问 TS3USB3000和 TS3USB31E、您是否介意?

 每个数据表都有如下说明;

TS3USB3000: 5.5V
TS3USB31E:7V

我们的客户希望在这些器件的 OE 引脚上使用5.0V 上拉电阻。

然后  、每个 数据表中都有与建议条件相关的说明、如下所示;

TS3USB3000: 最大 VCC
TS3USB31E:-(假设 MAX=VCC?)

因此、在这些器件的 OE 引脚上使用5.0V 上拉电阻时、不超过绝对最大额定值、这些器件不会损坏。
一旦 不仅仅是建议条件、它会出现什么问题?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一旦不仅仅是推荐条件、性能可能不符合 Ron 等规格。