This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:原理图审阅

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/766339/tusb8041-schematic-review

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件: TUSB8042

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们将完成下面的 TUSB8041原理图

您能帮我们进行双重检查吗? 欢迎提出任何建议。

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng、您好!

    TEST 引脚应具有一个外部下拉电阻。
    SMBUSz 不应被下拉、除非 SMBus 主机将配置集线器。
    根据上电时序的不同、可能需要在 GRSTz 上使用更大的电容器来提供足够的上电复位脉冲。
    是否会发送此器件以获得 USB 合规性标识?

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果需要 USB 标识、我们建议更改为较新的引脚以实现引脚兼容的 TUSB8042。 此外、还需要使用 EEPROM 将连接到器件的端口标记为"不可拆卸"。 这些更改不会对功能产生影响、但需要获取标识。