This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD33:SN65HVD33DR/SN65HVD33DRG4

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/768112/sn65hvd33-sn65hvd33dr-sn65hvd33drg4

器件型号:SN65HVD33

您好!

 SN65HVD33DR 和 SN65HVD33DRG4之间有何区别?

SN65HVD33DR
加入购物车
5727. 1.40 | 1ku
分销商  
>10k SOIC (D) | 14. 2500 |大型 T&R 激活 生产 -40至85 视图 1K 数量交货周期:库存中 申请样片
SN65HVD33DRG4
加入购物车
5727. 1.40 | 1ku 请联系经销商 无库存 SOIC (D) | 14. 2500 |大型 T&R 激活 生产 -40至85

提前感谢

此致

Chahboune M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    "G4"后缀用于表示"绿色"封装-例如符合 RoHS 标准和无铅/锡。 您可以在此处阅读更多相关信息:

    www.ti.com/.../Environmentally_Friendly_Solutions.pdf

    G4和非 G4器件之间没有功能或参数差异;该名称仅适用于封装、而不适用于 IC 设计。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    过去、TI 使用"G4"指示符表示器件为绿色环保或无铅。 随着时间的推移、大多数器件现在都使用无铅材料进行组装。 因此、我们的大多数器件都是绿色的、即使它们没有 G4标记。 这两个 IC 的性能应该相同。 这些信息是否有帮助?