This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65EPT21:LVPECL (单端)至 TTL 转换应用

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65EPT21, SN65LVDS100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/777440/sn65ept21-lvpecl-single-ended-to-ttl-translation-application

器件型号:SN65EPT21
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS100

大家好、

我将在 LVPECL (单端)到 TTL 应用中使用 SN65EPT21。 您可以查看下面的应用电路吗?

e2e.ti.com/.../SN65EPT21-application.xlsx

如果有任何需要改进的地方、请告诉我。
谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    一般而言、电路对我来说很好。 LVPECL 输入是交流耦合的(这就是为什么您有130欧姆和82欧姆偏置电路)?

    SN65LVDS100数据表(www.ti.com/.../sn65lvds100 )中有一节讨论如何处理单端输入(第11.2.5节)。 有关更多详细信息、请参阅。

    此致、
    相位