This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5158:USB - I2C 连接问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/761451/tvp5158-usb---i2c-connection-issue

器件型号:TVP5158

你(们)好。

我的客户重建了 EVM 板、并成功安装了软件。 遗憾的是、USB-I2C 连接似乎无法正常工作。 EVM 用户指南的故障部分建议断开并重新连接 USB 电缆。 在本例中、该误差没有得到解决。

请参见下面的图片。 此错误还有其他什么根本原因、我们如何解决?

谢谢、

Ulrike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ulrike、

    您能否提供有关您正在使用的软件工具的更多详细说明并指定版本。 第一个建议是、如果您没有对软件和硬件进行任何修改、则会出现一些连接问题。

    此致、
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvetolin:

    软件为 TVP5158EVM 软件6.10版

    谢谢、

    Ulrike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ulrike、

    我建议您查看 TVP5158评估模块用户指南、网址为:
    www.ti.com/.../sleu108a.pdf
    并关注:
    1.根据您的配置进行硬件设置和跳线设置-第5节
    2. TVP5158EVM 评估过程
    如果出现一条消息、指示未找到 USB 设备(请参阅图10)、请拔下 USB 电缆、等待三秒钟、然后重新连接 USB 电缆。

    此致、
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    茨韦托林
    如我的原始帖子中所述。 这是客户第一次做的、我和他们重复检查、没有解决问题。 请建议解决方案。
    是否可以为 EVM 分配特定端口、而不是随机分配端口?

    谢谢、Ulrike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ulrike、

    我无法重现并调查此问题。 遗憾的是、这些器件的支持非常有限、如以下位置的便利贴中所述:
    e2e.ti.com/.../622064

    此致、
    Tsvetolin Shulev