This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6408A:散热焊盘

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/777700/tca6408a-thermal-pad

器件型号:TCA6408A

散热焊盘是否在器件内部连接? 它可以连接到 GND 层吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Graeme、

    在这种情况下、散热焊盘未在内部连接、因此它可以连接到 GND 平面或保持悬空。 (通常连接到 GND 可提供更好的热性能、因为 GND 平面往往占用 PCB 上更多的铜面积。)

    最大