This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9543A:两个主机可切换一个器件

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9543A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/765605/tca9543a-two-host-to-switch-one-device

器件型号:TCA9543A

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

如标题所示、TCA9543A 是否可以满足我们的应用要求?

两台主机/一台设备

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    我们可以检查这一点。 您是否意味着在给定的时间只能启用一个主器件、要在它们之间切换、活动主器件会编写一条命令、禁用其通道并启用另一个主器件的通道?

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Shu、

    按照您当前配置器件的方式、我假设主器件位于次通道上、如果是、则此配置将不起作用、因为主器件/主机无法与 TCA9543A 通信/配置 TCA9543A。 主 SDA/SCL 通道上必须有一个主器件才能使其工作。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bobby

    感谢您的回复。

    关于应用程序有问题,如果采用以下设计,您是否有建议的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Shu、

    您的图未显示引脚是什么。 如果 SPK AMP 位于 TCA9543A 的 SDA/SCL 引脚上、则不起作用。 如果 EC I2C 主机或 CPU I2C 主机位于 TCA9543A 的 SDA/SCL 引脚上、则可以正常工作。

    谢谢、

    -Bobby