This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5150AM1-EP:TVP5150AM1-EP

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5150AM1-EP, TVP5158, TVP5150, TVP5150AM1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/776429/tvp5150am1-ep-tvp5150am1-ep

器件型号:TVP5150AM1-EP
主题中讨论的其他器件: TVP5158TVP5150TVP5150AM1

之前的设计采用了 TVP5158、现在使用了 TVP5150AM1-EP、与数据表相比、TVPS5158似乎具有更强的噪声滤波能力、请参阅第3.6节、有5CH~5Fh 寄存器用于设置降噪:可以设置最大噪声级别、可以设置色块、可以设置噪声滤波器 β。 虽然 TVP5150只能设置变色器、但我的问题是:

1. TVP5150的噪声过滤功能是否弱于 TVP5158?

是否有其他寄存器可为 TVP5150设置噪声滤波器?

3.in 我的 TVP5150应用程序、CCD 的 CVBS 传输到 TVP 515+DSP+LCD、但软件工程师发现同一静态图像上的 YUV 数据的第一个帧与下一帧(第二帧、第三帧...)有很大不同、 但对于 TVP5158、它不存在此问题、那么您能帮助解决此问题吗?

顺便说一下、模拟和数字接地是没有隔离的同一通道、是否允许?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有没有回应?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、
    遗憾的是、我们的团队不支持 TVP5158 (仅 EP 版本)。 因此、很难对差异进行良好的比较。
    Q1)我需要检查一下、看看我是否可以获得任何类型的定量答案。 但是、电视{5158是较新的设计、可能比 TVP5150AM1有改进
    Q2)数据表中定义了所有用户寄存器。
    Q3)我不确定我是否理解您的问题。

    遗憾的是、我们没有剩下原始设计和支持团队的任何成员。
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     对于 TVP5150AM1-EP 的 CVBS 噪声(包括硬件和软件)、您是否有任何滤波建议?

    系统架构为:

    CCD(CVBS)=>TVP515==>DSP=>LCD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike、
    我没有任何具体建议。
    但是、您可以参考 TVP5150 EVM 的现已过时用户指南。
    www.ti.com/lit/ug/sleu041/sleu041.pdf

    它具有内置在 EVM 中用于 CVBS 输入的抗混叠滤波器选项。

    此致、
    涉水