This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:带 E-mark 电缆的 TPS65988

Guru**** 2939950 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/777179/tps65988-tps65988-with-e-mark-cable

器件型号:TPS65988

你(们)好

     TI TPS6598x 是否可以用电子标记 VID/PID? 我们需要指定电缆。 如果它们使用另一根电缆、 则 CC 握手失败。

或者如何执行此功能?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kerr、

    TPS65988可以读取电缆中的电子标记、以确定电缆的功能。 但是、TPS65988不能用作电缆中的电子标记。 需要使用单独的控制器作为电缆中的电子标记。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

           寄存器0x49和0x48吗?

                   非常感谢!!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kerr、

    是的、0x49将包含对电缆上 SOP 的发现标识的最后一个电缆响应。 这将包含连接电缆的功能。

    谢谢、
    Eric