This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR410:DS100BR410的多个应用

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100BR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/766223/ds100br410-multiple-application-for-ds100br410

器件型号:DS100BR410

尊敬的:

在我们的应用中、SMBus 连接了三个 DS100BR410、但 IC 具有相同的地址、您能不能建议在该应用中使用它?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的所有人:

    有人可以帮助回答问题吗?

    有三个 DS100BR410需要配置、但只有一个地址、我查看了数据表、有 CS 引脚、如何在实际应用中使用?
    此外、对于输入耦合电容器、6Gbps SAS 应用中使用的典型值是多少?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的所有人:

    您能否帮助确认在使用多个器件时如何使用该器件、该器件只有一个地址。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    SAS/SATA 应用的典型交流耦合值为0.01uF

    我从器件数据表中提取了以下段落。   控制 每个器件上的 CS 引脚将是使所有 DS100BR410器件位于同一 SMBus 链路上的唯一方法。  一次只能将一个 DS100BR410器件驱动为"高电平"

    系统管理总线接口与 SMBus 2.0物理层规范兼容。 需要使用芯片选择信号。 将 CS 引脚保持为高电平将启用 SMBus 端口、从而允许访问配置寄存器。 将 CS 引脚保持为低电平将禁用器件的 SMBus、从而允许主机与总线上的其他从器件进行通信。 在待机状态下、系统管理总线保持活动状态。 当与 SMBus 上的其他器件进行通信时、DS100BR410的 CS 信号必须驱动为低电平。 所有 DS100BR410s 的地址字节均为 ac'h DS100BR410基于 SMBus 2.0规范、具有一个7位从器件地址1010110'b LSB 设置为0'b (用于写入)、因此8位值为1010 1100'b 或 AC'h

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    在我们的 EVM 上使用0.1uF 电容、您能不能建议6Gbps SAS 信号的值是多少;

    此外、对于 CS 引脚控制、SMBUS2.0是否必须执行该操作? 我在规格中找不到描述。

    如果我们将 IC 放置在不同的 SMBus 线路中、那么 可以 在没有干扰的情况下进行通信、对吧?

    谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我们的 EVM 上的0.1uF 电容器是以6Gbps 速率为 SAS/SATA 提供的超性能。  这些接口运行8b10b 编码、因此最低的影响率相当高。  使用更大的电容器并不会真正帮助或损害整体性能。  

    不应影响 SMBus 或 I2C 我们只需要在多个 DS100BR410占用同一总线时对 CS 引脚进行外部控制、因为会发生地址冲突。

    如果 IC 在不同的 SMBus 线路中运行、则可以进行通信。

    此致、

    Lee