This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:I2C 连接

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B, PCA9306, TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/772692/tca9617b-i2c-connection

器件型号:TCA9617B
主题中讨论的其他器件: PCA9306TCA9509

你(们)好

我对 TCA9617B 有一些疑问。

当与以下配置一起使用时、SDA 将不会正确输出。
它会成为一个中间电势、如波形。
这种配置是否有问题?
此外、您是否知道可从此材料推断出的原因?

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ishiwata、

    设备配置不正确。 TCA9617B 的 B 侧具有静态电压偏移、当您将两个 B 侧放在一起时(#1和#2 B 侧) 您会发现 B 侧要求信号低于0.4V 才能正确传递低电平、但 B 侧会生成0.54V 的电压、因此您可能无法看到低电平信号正确传播。

    数据表在此处提到了这一点:

    有两种方法可以解决此问题:

    1.重新设计电路板、使您翻转其中一个 TCA9617B、然后在两者之间使用电平转换器(PCA9306?)。

    2.拆下1侧的上拉电阻器、并将 TCA9617B 1替换为 TCA9509

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bobby

    感谢您的回答。

    我还有一个问题。

    基本问题、如以下配置所示

    是否可以将电平从 A (5V)转换为 B (3.3V)?

    此致、

    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    对于电压电平转换、如您的图所示、VCCA 需要低于 VCCB。 我是否可以询问两个 TCA9517B 之间5V 电源电平的设计要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ishiwata-San、

    您绘制的配置将不起作用、因为单元2的 VccA 侧大于 VccB 侧。 我们的 TCA9617B 需要 VccB>=VccA。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Bobby

    感谢您的支持。
    我很好。

    我谨确认你以前的提议。

    "一. 重新设计电路板、使您翻转其中一个 TCA9617B、然后在两者之间使用电平转换器(PCA9306?)。"

    使用 PCA9306时、数据表中未提供 VOL 和 VIL 的说明。
    请告诉我该值。

    此致、
    石田山
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ishiwata、

    "PCA9306、数据表中未介绍 VOL 和 VIL。"

    PCA9306只是一个电平转换器(而不是缓冲器)、因此它不会重新驱动信号。 这意味着 PCA9306基本上只会将一侧的任何电压传递到另一侧、并稍微向上移动。 例如、如果1侧的电压为300mV、则2侧将看到电压为300mV 加上一些额外的电压、这是由于 RDSon 上的损耗所致。

    对于 VIL、假设您正确使用 PCA9306的电压电平转换模式、则当您低于 Vcc1时、它将开始通过低电平。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby - San

    感谢您联系我。
    在您的解释中、我能够理解。
    感谢您的支持。

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bobby

    我对上次的内容非常了解。
    非常感谢您的支持。

    抱歉。 客户还有其他问题。
    在以下配置中、客户希望了解波形成为中点电位(红色帧)的原因。


    上面的波形监控 TCA9617B (1)的输入 SCLA/SDAA 和输出 SCLB/SDAB。
    当 SDA 为低电平时、SCLB 的输出大约为0.7V

    客户希望了解此 SCLB 的0.7V 机制。
    它是由 TCA 9617B (2) B 侧的电流或电压检测引起的吗?


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Ishiwata、

    "这是由 TCA 9617B (2) B 侧的电流或电压检测引起的吗?"
    可能是 TCA9617B#2的静态电压偏移、在短时间内#1能够驱动低于0.4V 的#2、因此#2也可能通过驱动低电平来响应该短脉冲。 当我们看到此事件时、我们需要同时使用单元1和单元2 SCL 行的范围。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Bobby

    感谢你的答复
    您是否知道为什么中点电势(红色框)从此电路和波形输出?

    此致、
    石田山
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ishiwata-San、

    我的最后一个答复讨论了为什么我认为这是一个很大的步骤。 我需要全部3个要点的示波器截图来确认。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobbi-San

    很抱歉、您的连接会延迟。
    我将与客户核实。 波形的更多信息

    感谢您的支持。

    此致、
    石田山