This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93A:热插拔应用

Guru**** 2753395 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93A, TFP410, TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/777015/sn65lvds93a-hotswap-application

器件型号:SN65LVDS93A
主题中讨论的其他器件: TFP410TFP401A

您好!

我们的客户有关于 SN65LVDS93A 的问题。
我为客户发布问题:

SN65LVDS93A 是否支持热插拔?

他们希望在通电时插入和拔下 LVDS 连接器。

提前感谢您。

此致、
Takishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takishin-San、

    在电气方面、它应该是可以的、但也取决于它们的接收器。 LVDS 串行器/解串器并不是专门针对热插拔而设计的、因此、如果他们希望在系统中保证这一点、他们应该自行实现热插拔支持、或者切换到 DVI 并使用 TFP410或 TFP401A 之类的器件。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 I.K.-San:

    感谢您的回答。
    我知道。

    我将向客户报告此信息。

    此致、
    Takishin